This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944P:3.3V 和 1.8V 的电源序列

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944, AWR2944P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1553750/awr2944p-power-sequence-of-3-3v-and-1-8v

器件型号:AWR2944P
主题中讨论的其他器件:AWR2944

工具/软件:

您好、

有关 3.3V 电源的信息、请帮助您澄清以下两个问题、谢谢。

1.在 AWR2944P 和 AWR2944 勘误表中、ANA#44 都建议在 3.3V 之前提供 1.8V 电压、如果设计不符合此要求、如果前置稳压器提供 3.3V 电压、则在 1.8V 之前可能会出现 3.3V 电压、此处是否存在任何风险、它会导致雷达器件启动故障?

2.如下面的 AWR2944P EVM 图所示、雷达器件在 1.8V 之前的 3.3V 电源、而对于以太网等外设器件、3.3V 电源是单独提供的、例如由前置稳压器提供的、该前置稳压器将位于雷达器件 3.3V 和 1.8V 之前、此处有任何风险?  

3.对雷达器件和外围器件的 3.3V 电压有任何建议,单独供电还是使用同一电源?

期待您的答复,真的谢谢。

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查找之前已解决的类似主题。 这将回答您的问题

    e2e.ti.com/.../awr2944-awr2944-power-sequence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andy  

    我认为、本局局长所提供的答案、已解决了第三个问题、但至今仍未有人对前两个问题作出回应。

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shareef、

    已检查了主题并阅读检查清单、了解请求是确保在 1.2V 和 1.8V 之后提供 3.3vIO。 但它仍然 无法直接回答我的问题。 我的问题是、如果 3.3V 在 1.8V 之前出现、那么存在任何风险、器件是否无法启动?

    另一个问题是、外设是否单独供电并在雷达供电之前供电、是否存在任何风险?

    谢谢。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andy、

    这取决于电路板上的电源管理方式。 因此、在 1.2V 和 1.8V 之前出现 3.3V 电压可能会存在风险。

    -E. Shareef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andy、

    另外、根据勘误表、似乎可以清楚地看到、如果首先出现 3.3V 电压、我们已经看到 1.8V 的泄漏。 因此、建议先使用 1.8V 电压。

    在这种特殊情况下、  是的 、它可能会导致设备启动问题。 3.3V 提前上电导致的 1.8V VIOIN 漏电流可能会导致:

    • 如果器件在复位期间配置为 1.8V 电压、则不正确的上电行为甚至“软“会挂起。
    • 芯片外设(如时钟,计数器)的状态不一致。
    • 可能会损坏低压节点上的敏感模拟电路。

    希望这对您有所帮助、

    E. Shareef