This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1843BOOST:E79889

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: IWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1559668/iwr1843boost-e79889

器件型号:IWR1843BOOST
主题:IWR1843 中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好、

我正在从事一个项目,我想让 IWR 1843boost 完全工作我是说我希望雷达在不需要每次通过 mmWave studio 或 ti demo visualizer 发送配置的情况下工作,是否有这样的方法,因为我的目标是让雷达作为独立的传感器工作,我还想通过控制台通过以太网发送配置是可能的。  

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Muhammad、  

    您可以运行 SDK 附带的基本演示或 dev.ti.com 上提供的一些演示应用程序 (https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__ANbGJ3NHaXmDNNaW4ij.aA__radar_toolbox__1AslXXD__LATEST)。 输出格式记录在案、可以根据需要进行编程来进行更改。 然后、您可以根据需要使用自己的设置来使用这些输出数据。 但请注意、该产品不支持以太网、因此您必须使用替代方案。

    此致、
    Shailesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    IAM 使用 mmWave Studio 2.1.1.0 和 IWR1843 升压技术、通过以太网捕获原始数据、并使用 MATLAB 在 PC 中处理数据

    我想使用 CLI 工具 (mmwave_studio_cli.exe) 向电路板发送配置和操作、而不是使用 mmWave Studio

    因此我想将 LUA 脚本 API(在 mmWave studio 中调用)映射到它们对应的 CLI 命令、以便在 CLI 工具中使用它们。

    如果有 LUA-to-CLI 映射文档、那就很好了

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muhammed:  

    LUA 命令是器件的雷达前端支持的基本 API 而 CLI 命令用于配置在器件的应用处理器上运行的演示应用程序。 演示应用使用了许多中的一些雷达前端 API、还使用器件中支持的其他外设。 因此,两者有非常不同的目的,不能直接翻译。  

    此致、
    Shailesh