This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:AWR2944

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1563252/awr2944evm-awr2944

器件型号:AWR2944EVM


工具/软件:

尊敬的 TI 顾问:

我根据“硬编码配置用户指南“文档中的内容修改了 cli.c。 但是、在 E:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_00_01\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_00_01\ti\utils\cli 路径中使用 gmake all 命令将导致错误、如下图所示。 如何修改它?

非常感谢

此致

Hao Cheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请检查您已执行的更改。  

    似乎有些更改没有正确执行、因为 uart_read () 的参数太多

    谢谢你
    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Cesar:

    我应该如何进行修改? 当我尝试解决这个问题时、会出现另一个不同的问题

    非常感谢

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请查看 2944 HECR 演示。 它具有硬编码配置。 请遵循该示例

    C:\data-nobackup\2025\radar_toolbox_3_10_00_05\source\ti\examples\Automotive_ADAS_and_Parking\high_end_cordder_radar

    谢谢你

    Cesar