This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432:成形签名对于每个器件是否都是唯一的?

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1561074/iwrl6432-is-plaform_signature-unique-to-each-device

器件型号:IWRL6432


工具/软件:

您好:

请确认 APP_RCM 中的 plaform_signature 注册表对于每个设备都是唯一的。

所以我可以使用它将测试结果链接到特定的 IWRL6432 IC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    让我检查一下、并在明天结束时提供更新。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、您能找到这方面的答案吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    这些并不是每个器件所特有的。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢确认 — 您是否知道是否有任何寄存器对每个器件都是唯一的?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用 DieID、可以使用 Fe_fecssDieIdGet_ROM (M_DFP_DEVICE_INDEX_0、&deviceDieId) 调用该 ID。  您可以在 SDK 中的运动和状态演示中找到这方面的一个示例。  这些寄存器无法直接通过存储器访问、因此您必须使用该 API 来获取这些信息。

    此致、

    Santosh