This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243:在打开TI的mmWave Studio 3.0.0.14 软件打开时报文件格式无效错误、怎么解决

Guru**** 2581895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1562285/awr2243-ti-mmwave-studio-3-0-0-14

器件型号:AWR2243


工具/软件:

当打开 TI 的 mmWave Studio 3.0.0.14 软件时、会报告无效文件格式错误。 应对方法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    启动 Studio 或尝试运行特定命令时是否出现此问题?

    您是否已确保安装了所需的确切版本的 MATLAB Runtime Environment?

    请求您尝试重新安装 Studio 和 MATLAB Runtime Environment。 如果之后问题仍然存在、请告诉我们。

    此致、
    Shailesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     当我启动 Studio;时
    我可以确保安装了所需的 MATLAB Runtime Environment 的确切版本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以在另一台计算机上尝试此操作以进行确认? 您使用的是哪种操作系统?

    此致、
    Shailesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 Win10;
    我试图将它安装在另一台计算机上,它是有效的,但我不知道为什么我自己的计算机不能使用,并不断报告这个错误。
    因此、我希望您可以解决我的问题、
    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很奇怪。 如果我们能解决这个问题、我将尝试与我们的团队进一步核实。  

    此致、
    Shailesh