This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6844:有关定制 PCB 固件刷写和唤醒序列的查询

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1563621/awrl6844-inquiry-regarding-firmware-flashing-and-wake-up-sequence-for-custom-pcb

器件型号:AWRL6844


工具/软件:

尊敬的 TI:

随着我们的项目进展、我们有关于固件刷写的一些问题、请咨询您。

我们了解 EVB 的架构如所示、其中包括 6844 EVB PCB 上的 XDS110 和 FTDI。

 

 

由于尺寸限制、我们从定制 PCB 中移除了 XDS110 和 FTDI。 我们希望您能就以下问题提供指导:

 

  1. 是否可以使用 XDS110 调试探针MMWAVEICBOOST 来上传固件?
  2. 是否建议使用 UART 或 JTAG 进行固件上传?
  3. 复位引脚是需要连接到 XDS110 调试探针、还是可以配置为按钮?(类似于 6844)
  4. 对于固件上传、建议使用默认可视化工具或 arprog_cmdline_6844.exe 工具?
  5. 随附图的左侧显示了定制 PCB 的测量唤醒序列、与右侧显示的复位信号相比略有差异。 这种差异是否会导致任何问题?

 

谢谢你  

ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1.是的,可以同时上传固件。 确保已连接 RS232 线路和公共 GND。

    2.用于开发目的的 UART 是适用的。 对于生产、建议进行 JTAG 编程。

    3、重置可配置为按钮。 确保 PMIC RESET 连接到器件 RESET。

    4、两种方式的闪烁没有速度差异。 但可视化工具提供了更好的 GUI 体验。

    5.电源轨和 SOP 引脚似乎是在复位释放之前启动的。 因此应该没问题。 请确认在复位之前也接通了 3.3V 电压、并且 SOP 处于刷写模式。

    此致、

    Sreedeep