This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL1432:CFAR 引擎中是否存在 CFAR_DET_THR?

Guru**** 2533270 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL1432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1563067/awrl1432-does-cfar_det_thr-exist-in-cfar-engine

器件型号:AWRL1432


工具/软件:

您好、

在 AWRL1432 TRM 版本 C 中、图 10-25 具有 CFAR_DET_THR、但图 10-24 没有 CFAR_DET_THR。

哪一个是正确的?

 AWRL1432 在 CFAR 引擎中是否具有 CFAR_DET_THR?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    很棒的收获!  是的、  AWRL1432 在 CFAR 引擎中确实具有 CFAR_DET_THR。  这是 CFAR 的基本函数。  

    此致、

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zigang:

    好的。
    然而、当我们 在 AWRL1432 中指定 CFAR_DET_THR 数量时、看起来很奇怪。

    这是另一个故事、我将创建另一个 TT。

    关闭这个。