https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1554276/awrl1432boost-awrl1432boost
器件型号:AWRL1432BOOST主题: SysConfig 中讨论的其他器件
工具/软件:
您好、
我们尝试使用 mcan_external_read_write 示例应用程序在 AWRL1432BOOST 中测试 CAN 接口、并按照 README.html 中的步骤(在 SDK 路径中找到:C:\ti\mmwave_L_SDK_05_05_05_03_00\docs\api_guide_xwrL14xx\examples_drivers_MCAN_external_read_write.html) 进行测试、但没有发生 Tx。
将 PCAN-USB 模块从 CAN 接头连接到 PC、以便接收 CAN 数据并运行上述示例。 未通过 CAN 接收到数据。

注意:此外尝试了 S1.3 = ON、S1.5 = OFF、S4.2 = OFF、仍然没有 Tx 和 Rx 的开关组合。
在调试时、识别出 Tx 完成 — 中断 ISR 未 被调用、并且看到最后打印的 “等待 Tx 完成“、然后一直卡在该位置。

请检查。