This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432AOP:有关 MPU 寄存器

Guru**** 2580995 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1559355/iwrl6432aop-regarding-the-mpu-registers

器件型号:IWRL6432AOP


工具/软件:

xWRLx432_TRM_RevC.pdf 中未记录 APP_MPU(基址:0x5802 0000)和 FEC_MPU(基址:0x5804 0000)的偏移和字段说明。 这些区域是否可以在 IWRL6432AOP 上配置? 如果它们是可配置的、您能否提供偏移量和字段说明?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    只是关注这个主题。
    如果问题有任何问题或需要澄清、请告诉我。
    如果可能的话、我们希望得到答复。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sato、

    我们将通过电子邮件与您联系。

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的留言。 我理解、期待收到您的电子邮件。

    此致、