This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:跟踪演示与 TI 演示视频之间的点云分辨率差异

Guru**** 2581045 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1563707/iwr6843aop-point-cloud-resolution-differences-of-tracking-demo-compared-to-ti-demo-video

器件型号:IWR6843AOP


工具/软件:

你好  

我在 本视频 中注意到、雷达产生高分辨率的点云输出、其中不同的身体位置(例如行走,坐着和躺下)在视觉上可以区分开。 但是、当我 使用 IWR6843AOP 运行 3D 人员跟踪演示时、即使我使用的是建议的配置文件、点云分辨率看起来也要低得多。 您能告诉我、视频中使用了什么配置来生成如此详细的点云吗?

此致、

/s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我们正在查看您的查询。 请给我们一些时间来答复。
    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    该视频是使用 3D 人员跟踪演示完成的。 点密度取决于配置文件中设置的 cfar 阈值。 对于密度较高的点云、您可以降低 cfar 阈值

    此致