This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMCS1101-Q1:IC 故障模式

Guru**** 2581665 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1562186/tmcs1101-q1-ic-failure-mode

器件型号:TMCS1101-Q1


工具/软件:

您好、

我使用的是电流传感器 IC  TMCS1101A1BQDRQ1。 下图展示了该 IC 突发、但保险丝或电路任何其他部分均未发生故障的位置。 您能否共享此 IC 的故障模式、何时可以如图所示刻录?

根据应用、我们通过 IC 获取<=16Arms 的连续电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    有多种因素可能导致设备故障。 违反绝对最大额定值表中的任何条件。

    另一种可能是浪涌电流超出下面所示的规格。

    数据表的第 7.3 节介绍了所有安全工作区条件和测试。  

    我还将查看第 6.6 节、其中详细说明了我们的绝缘规格。 如果存在可能损坏绝缘并导致高压至低压短路的高压事件、进而造成损坏。

    此致、

    Holly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Holly、

    感谢您的迅速回复。 我怀疑浪涌电流事件可能会损坏此 IC。 (检查其他参数后发现没有歧义)

    实际浪涌事件以微秒 (20us 或 50us) 为单位。 在数据表中、熔断图最小值为 1ms。 请提供微秒的图形、以确保根本原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我们没有比数据表中所示脉冲短的信息。

    您看到的电流值是多少?

    此致、

    Holly