This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMCS1107:有关+100V 和–100V 电源电流监控 IC 的问题

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1562610/tmcs1107-questions-regarding-current-monitoring-ics-for-100v-and--100v-power-supplies

器件型号:TMCS1107


工具/软件:

我正在尝试实现一个+100V、–100V 电流监测电路。

电流消耗约为 0.1A。
霍尔效应电流传感器 IC 的检测电流规格为数十安
使用霍尔效应电流传感器 IC 实现低于 0.1A 的电流时、我担心精度和再现性问题。
我想倾听您的意见、了解在使用霍尔效应电流传感器 IC 实现低于 0.1A 的电流时、是否存在任何特殊问题或问题。

如果不存在问题、请推荐使用霍尔效应电流传感器 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lee、  

    感谢使用 E2E。 我同意、霍尔效应传感器不适合用于测量 100mA。 当您说您需要一个“+100V、–100V 电流监测电路“时、您是否需要一个测量 100V 和–100V 电压轨的完整电路、或者这是共模介于 100V 和–100V 之间的单条线路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Carolus

    感谢您的快速回答。

    我想分别实施+100V 电流监控和–100V 电流监控。
    电流监控电路的低电压为+5V 和+12V。
    我正在尝试使用这些低电压 (+5V 和–12V) 来监控+100V 和–100V 的电流。
    如果您有任何推荐的 IC 或基准电路、请告诉我。

    谢谢、此致、

    Lee HongGyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lee、

    正极端子很简单:我可以查看 INA296、它具有支持 110V 的前端、可以使用 5V 或 12V 电源运行。 此器件非常适合此应用。  

    负电压是一个更具挑战性的问题。 我首先会查看 这篇论坛帖子。 这可能是最直接的方法、此时您可以有效地使用齐纳二极管来在–100V 电压上自举器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Carolus

    感谢您的友好回答和伟大的帮助。

    祝你度过美好的一天!

    谢谢、此致、

    Lee HongGyo