This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:BMP-MIMO、CDMA、DDMA、以符合 AWR1843BOOST

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST, DCA1000EVM, AWR2944, AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1563608/awr1843boost-bmp-mimo-cdma-ddma-for-awr1843boost

器件型号:AWR1843BOOST
主题中讨论的其他器件: DCA1000EVMAWR2944AWR1843

工具/软件:

您好、

我在使用 AWR1843BOOST + DCA1000EVM 采集原始数据。 我知道支持 TDM-MIMO、但我想检查一下:

  • 支持 AWR1843BOOST BPM-MIMO (BPMConfig 选项卡显示在 mmWave Studio 中)?

  • 可以启用吗 CDMA 或 DDMA 在该器件上、或者这些功能是否仅在 AWR2944 等较新的雷达上提供?

非常感谢您的帮助!

此致、
Zahid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zahid:

    支持 AWR1843BOOST BPM-MIMO (BPMConfig 选项卡显示在 mmWave Studio 中)?

    是的、受支持。 您可以参考之前在此论坛上的讨论、以供参考。 您可以查看以下某个 E2E - (+) AWR1843:是否存在针对 3kW 的 BPM 传输可能 — 传感器论坛-传感器 — TI E2E 支持论坛。

    是否可以启用 CDMA 或 DDMA 在该器件上、或者这些功能仅在 AWR2944 等新型雷达上提供吗?

    是的、您可以将 DDM 配置与 AWR1843 结合使用。 您可以配置 AWR1843 中的 DDM 配置所需的每个线性调频脉冲 Tx 移相器。

    注意:mmWave Studio 中提供的后处理不支持 DDM 配置。  

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。 我看着他们。  

    此致、
    Zahid