This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMCS1126-Q1:霍尔传感器的 CMRR

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TMCS1126-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1563191/tmcs1126-q1-cmrr-of-hall-sensor

器件型号:TMCS1126-Q1


工具/软件:

尊敬的 TI

在 TMCS1126-Q1 的数据表中、我可以看到以输入为基准的共模抑制比额定值为 5muA/V  
如何将其转换为 dB?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Janust:

    您首先需要将其转换为以输出为基准的 CMRR、使得比率为 V/V

    例如、如果使用 TMCS1126x7x 且灵敏度= 30mV/A  

    5uA*30mV/A = 0.15uV

    CMRR = 0.15uV/V

    CMRR dB = 20*log (0.15uV/V)=–136dB

    此致、

    Holly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速答复 Holly

    如果我想了解以 dB 为单位的 PSRR、这是相同的过程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速答复 Holly

    如果我想了解以 dB 为单位的 PSRR、这是相同的过程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Janus:

    可以、只要将其转换为类似值的比率(例如 V/V)、就可以使用标准公式将该比率转换为 dB。

    https://www.allaboutcircuits.com/tools/decibel-calculator/ 

    此致、

    Holly