This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243BOOST:使用 mmWave Studio 进行 AWR2243 配置

Guru**** 2538280 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243BOOST, DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1563974/awr2243boost-awr2243-configuration-with-mmwave-studio

器件型号:AWR2243BOOST
主题中讨论的其他器件: DCA1000EVM

工具/软件:

您好、

我目前正在处理使用的应用程序 AWR2243BOOST 结合使用 DCA1000EVM 。 我想知道是否有可能 在不使用 mmWave Studio 或 DFP(器件固件包)的情况下配置 AWR2243BOOST 、特别是在以下环境中:

  1. 系统上运行 、和

  2. 裸机处理器 环境(用于实时应用)。

有没有办法 绕过 mmWave Studio 和 DFP 是否还能够配置和控制 AWR2243BOOST 用于数据采集和实时处理?

任何指导或建议的做法都将非常感谢。

此致、

Cedric