This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3519:Pwm_Cfg .h 中定义了缺失的 PWM 通道 ID

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1559663/lp-mspm0g3519-missing-pwm-channel-id-defines-in-pwm_cfg-h

器件型号:LP-MSPM0G3519


工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我们已确定以下生成的文件中存在一个潜在问题:

mcal_config\plugins\MSPM0G351x\AUTOSAR_431\Pwm_TI_MSPM0G351x\generate\include\Pwm_Cfg.h

似乎是这样 PWM 通道 ID 的符号名称和定义 都丢失了。 具体来说、在代码生成过程中、不会生成或省略应为每个配置的 PWM 通道定义符号名称的段。

预期部分(来自模板的示例):

/** * \brief Channel ID * Symbolic Names Configured channel ID(s) */ [!LOOP "as:modconf('Pwm')[1]/PwmChannelConfigSet/PwmChannel/*"!] #define PwmConf_PwmChannel_[!"@name"!] ([!"PwmChannelId"!]U) /**< Channel identifiers */ [!ENDLOOP!]

但是、Pwm_Cfg.hMSPM0G351x 配置的生成文件中似乎不存在本节。

您能否验证此问题并告知是否有解决方法或补丁可用于恢复缺少的信道 ID 定义?

感谢您的支持。

此致
Prashant Singh Tomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是什么 Mcal 版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MCAL MSPM0_MSPM0_00.02.05.00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查我发送给您的私人邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您指的是哪种信道定义?

    我检查了 Mcal 软件包中的 pwm_example,没有编译问题。

    您可以在 Mcal 指导中找到 PWM 通道映射:

    file:///C:/ti/MCAL_MSPM0_00.02.05.00_Aug/MCAL_MSPM0_00.02.05.00_internal/mcal_docs/output/imports/user_guide/MSPM0G351x/modules/pwm_user_guide.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我正在查看此内容、并将告知您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、得到了~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过参考示例、可以解决此问题。 感谢您的反馈。