This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843AOPEVM:解析格式混淆

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843AOPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1563872/awr1843aopevm-parsing-format-confusion

器件型号:AWR1843AOPEVM


工具/软件:

您好:

我正在使用 AWR1843AOPEVM 开发车辆后侧交通复原能力。 MRR 演示非常适合我。 我尝试通过 i2c 将跟踪数据传输到微控制器、但我 对如何解析此数据有困难。  

我使用了这些资源,但有一些困惑。


了解 UART 数据输出格式 

此处的 Structer 是 header(40 字节)-->TLV header(type+length 8 字节)-->TLV 有效载荷(detected point*16 字节)+填充

此处检测到的点包括 X、Y、Z、多普勒

在哪里可以找到 lab00007 中距离雷达输出数据格式的详细说明 

此处的结构图是 标头(40 字节)-->TLV 标头(type+length 8 字节)--> TLV 有效载荷(numDetetedObj + xyzQFormat +检测到的点)+填充

此处检测到的点包括 SPEED、Peakval、X、Y、Z

作为这个检测到的物体消息中的一个问题、我如何 知道 哪些 数据 正在跟踪、聚类 或检测到的物体  

不知何故、我无法理解正确的格式。 你能为我澄清一下吗?



提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    了解如何解析对象数据的最佳方法是查看 MRR MATLAB GUI。

    请检查 GUI src 文件  

    C:\data-nobackup\2025\radar_toolbox_3_10_00_05\tools\visualizers\MRR_GUI\read_serial_port_and_plot_object_location.m

    谢谢你
    Cesar