This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843AOPEVM:在 AWR1843AOP 的 OOB 演示中为一组线性调频脉冲启用多个 TX 天线

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843AOPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1563902/awr1843aopevm-enable-multiple-tx-antennas-for-a-set-of-chirps-in-the-oob-demo-for-awr1843aop

器件型号:AWR1843AOPEVM


工具/软件:

您好、

我正在尝试在 AWR1843AOPEVM 的 OOB 演示中为一组线性调频脉冲启用多个 TX 天线。  根据毫米波 SDK 用户指南、这应该受支持。 但是、当我尝试此配置时、会在发出 sensorStart 命令后收到以下响应:


调试:初始化校准状态= 0x1ffe

错误–1

高级和非高级配置都会出现此问题。 以下是我当前使用的配置:

sensorStop
flushCfg
dfeDataOutputMode 3
channelCfg 15 7 0
adcCfg 2 1
adcbufCfg –1 0 1 1
低功率 0 0
profileCfg 0 77 50 7 57.14 0 0 70 1 272 5535 0 30
profileCfg 1 77 50 7 57.14 0 14970880 70 1 272 5535 0 30
profileCfg 2 77 50 7 57.14 0 6565888 70 1 272 5535 0 30
profileCfg 3 77 50 7 57.14 0 7123968 70 1 272 5535 0 30
chirpCfg 0 0 0 0 0 0 0 7
chirpCfg 1 1 0 0 0 0 7
chirpCfg 2 2 0 0 0 0 7
chirpCfg 3 1 0 0 0 7
chirpCfg 4 4 2 0 0 0 7
chirpCfg 5 5 3 0 0 0 7
advFrameCfg 4 0 0 1 0
SubFrameCfg 0 0 0 0 3 16 333.333 0 1 333.333
SubFrameCfg 1 0 3 1 16 111.111 0 1 111.111
SubFrameCfg 2 0 4 1 16 111.111 0 1 1 111.111
SubFrameCfg 3 0 5 1 16 111.111 0 1 1 111.111
guiMonitor 0 1 0 0 0 0 0
guiMonitor 1 1 0 0 0 0 0
guiMonitor 2 1 0 0 0 0 0
guiMonitor 3 1 0 0 0 0 0
cfarCfg 0 0 2 8 4 3 0 15.0 0
cfarCfg 0 1 0 4 2 3 1 15.0 0
cfarCfg 1 0 2 8 4 3 0 15.0 1
cfarCfg 1 1 0 4 2 3 1 15.0 1
cfarCfg 2 0 2 8 4 3 0 15.0 0
cfarCfg 2 1 0 4 2 3 1 15.0 0
cfarCfg 3 0 2 8 4 3 0 15.0 1
cfarCfg 3 1 0 4 2 3 1 15.0 1
MultiObjBeamForming 0 1 0.5
MultiObjBeamForming 1 1 0.6
MultiObjBeamForming 2 0 0.4
MultiObjBeamForming 3 1 0.7
第 256 章
calibDcRangeSig 1 0 –2 2 256
calibDcRangeSig 2 0 –1 1 256
calibDcRangeSig 3 0 –1 1 256
aoFovCfg –1 –90 90 –90 90
cfarFovCfg 0 1 –40.58 40.58
CfarFovCfg 1 –10.59 10.59
CfarFovCfg 2 1-15.71 15.71
CfarFovCfg 3 1 –9.55 9.55
cfarFovCfg 0 0 8.64 13.2
cfarFovCfg 1 0 .25 8.64
cfarFovCfg 2 0 13.2 27.27
cfarFovCfg 3 0 27.27 100.0
CQRxSatMonitor 0 3 4 19 0
CQSigImgMonitor 0 31 4.
CQRxSatMonitor 1 3 4 111 0
CQSigImgMonitor 1 127 4.
CQRxSatMonitor 2 3 4 63 0
CQSigImgMonitor 2 127 4.
CQRxSatMonitor 3 3 4 127 0
CQSigImgMonitor 3 127 8.
模拟监视器 0 0
lvdsStreamCfg –1 0 1 0
离合器拆卸–1 0
compRangeBiasAndRxChanPhase 0.0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
MeasureRangeBiasAndRxChanPhase 0 1. 0.2
extendedMaxVelocity –1 0
calibData 0 0 0
sensorStart
在上述设置中、我有以下线性调频脉冲配置:
 
chirpCfg 0 0 0 0 0 0 0 7
chirpCfg 1 1 0 0 0 0 7
chirpCfg 2 2 0 0 0 0 7
chirpCfg 3 1 0 0 0 7
chirpCfg 4 4 2 0 0 0 7
chirpCfg 5 5 3 0 0 0 7
但是、如果我将配置修改为:

chirpCfg 0 0 0 0 0 0 0 1
chirpCfg 1 1 1 0 0 0 0 2
chirpCfg 2 2 0 0 0 0 4
chirpCfg 3 1 0 0 0 1
chirpCfg 4 4 2 0 0 0 2
chirpCfg 5 5 3 0 0 0 4

我能够获得数据而不会出现任何问题。

我还在毫米波演示可视化工具中对此进行了测试、并在尝试针对同一组线性调频脉冲启用多个 TX 时收到了“无效配置“

出现错误、配置无效。  
您能指导我如何 解决这个问题吗?
谢谢  
此致
Gayatri
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    芯片支持此功能、但 OOB 演示则不支持。 OOB 演示仅支持 TDMA MIMO 调制。

    谢谢你

    Cesar