This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3519:主题:Trace32–CAN 堆叠&目标内复位时观察到问题

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1562128/lp-mspm0g3519-subject-issues-observed-with-trace32-can-stack-in-target-reset

器件型号:LP-MSPM0G3519


工具/软件:

您好团队:

我们使用 MCAL:MCAL MSPM0_MSPM0_00.02.05.00 软件包

我们目前面临与 Trace32 使用相关的两个问题:

  1. CAN 堆栈
    刷写 CAN 堆栈后、我们能够最初在 PCAN 上观察到帧。 但是、当我们停止跟踪并再次运行时、帧将不再显示。
    有关更多详细信息、请参阅随附的视频。

    e2e.ti.com/.../Trace32BreakIssue.mp4

  2. 目标复位
    执行目标内复位时、MCU 寄存器将被清零。 再次运行应用程序后、系统进入异常状态。  有关更多详细信息、请参阅随附的视频。

请求您的支持部门调查并解决此问题。 如果需要任何其他信息、请告知我们

此致、
Prashant Tomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    根据您的说明 、您是否尝试过在 CCS 中调试项目而不是使用 trace32? 该问题似乎与软件本身或调试器有关。 我们需要先解决这个问题。  

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 齐赫里克 、
    根据我们下面的讨论、我们将使用该权变措施来解决重置问题。

    根据您提供的反馈、此修复程序将在 后续版本的 MCU 模块中进行处理、请确认相同。 还请告知我们修复版本。这样、客户就可以了解到相同的版本。

    BR、

    Prashant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、修复是正确的、对于修复计划、需要与内部团队保持一致。