This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243BOOST:AWR2243BOOST PostProc

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243BOOST, AWR2243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1563279/awr2243boost-postproc-of-awr2243boost

器件型号:AWR2243BOOST
主题: AWR2243 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我正在使用 AWR2243BOOST 并需要运行 PostProc 评估工具。 我按照文档来生成 PostProc、这是第一次工作。 然而,在我删除了文件后 ( adc_data.bin ) 发件人:

C:\ti\mmwave_studio_03_00_00_14\mmWaveStudio\PostProc

我无法再次生成虚拟文件。 您能否告诉我如何重新生成该文件、并说明应在哪个窗口中生成此文件?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    提供了一个 LUA 脚本、您可以运行该脚本来捕获数据。

    C:\ti\mmwave_studio_02_01_00\mmWaveStudio\Scripts\DataCaptureDemo_xWR.lua

    请按照用户指南中的说明进行操作

    C:\ti\mmwave_studio_02_01_01_00\docs\mmwave_studio_user_guide.pdf

    谢谢你
    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cesar:


    感谢您的快速答复。

    首先、我使用了 mmWave Studio 03.00.00.14。 Is  它是否与 AWR2243 评估模块兼容?

    请参阅随附的照片、其中显示了我是否使用评估的数据 PostProc

    其次、我从以下 RadarAPI 路径运行 LUA 脚本(请参阅随附的照片):

    C:\ti\mmwave_studio_03_00_00_14\mmWaveStudio\Scripts

    但是、脚本没有停止运行、它似乎不断尝试将固件下载到器件。

    我还有一个问题:我是否应该连接 RJ-45 以太网 连接到 PC、即使我不需要使用 FPGA 对 DAC1000 进行编程吗?

    谢谢 adavnce  

    此致、

    Basem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请按照此视频中的说明进行操作:

    TTP://www.ti.com/video/5827389052001

    本视频介绍了如何使用 GUI 手动设置捕获。

    在运行 LUA 脚本之前、您应该按照以下步骤操作

    谢谢你
    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cesar:

    感谢您的分享。 我注意到 AWR2243 电路板有一些划痕、腐蚀、以及看起来靠近缺口的区域、包括雷达附近和电路板上的其他位置。 我不知道为什么会出现这种情况;可能电路板在交货前没有完全清洁干净。

    是否有清理或解决此问题的建议方法? 我担心这个问题可能会随着时间的推移而恶化并影响 MIMO 雷达的性能。

    请参阅随附的照片。

    此致、

    Basem  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这与氧化有关。 这不会影响功能、无需清洁。

    我现在将关闭该主题。  

    如有新问题、请创建新主题

    谢谢你
    Cesar