This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432AOP:有关 xWRLx432 TRM 中 PCR 寄存器偏移的问题

Guru**** 2581045 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1562581/iwrl6432aop-question-about-pcr-register-offsets-in-xwrlx432-trm

器件型号:IWRL6432AOP


工具/软件:

您好:
我对 xWRLx432 TRM 中的 PCR 寄存器地址有疑问。 感谢您的澄清。

根据第 3.4 节“外设中心资源–PCR 基地址“、我了解每个 PCR 模块(APP_PCR4、HWA_PCR 等)的大小为 1KB。
PCR 寄存器的偏移地址在第 3.4.1 节 Subsystem_PCR 寄存器中进行定义。

但是、偏移量最高会达到 5E0h、超过 1KB。
我知道、超过 1KB 的偏移地址无法配置。 能否请您确认是否正确?

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好佐藤

    感谢您联系我们。 请允许我在几天内对此进行研究并回答您的问题。

    此致、
    Vignesh K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:
    感谢您的答复。

    如果能在本周内提供答案、将会很有帮助。
    如果需要更多的时间,请告诉我们。

    此致。