This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:DDMA&#39 文档中具有 EGE 压缩的雷达立方体布局不确定性

Guru**** 2578795 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1562989/awr2944evm-radar-cube-layout-uncertainty-in-ddma-s-documentation-with-ege-compression

器件型号:AWR2944EVM


工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我正在使用 AWR2944EVM OOB 和 HECR 演示、我的目标是从原始雷达立方体中提取一层在给定距离库中的后距离 FFT 数据、这些数据通过所有线性调频脉冲和所有天线传输。 我在这里更深入地描述了总体理念: AWR2944EVM:访问和压缩雷达立方体数据  

由于 DDMA 演示使用压缩、因此我当前将数据从 dopplerprochwaDDMA.c 中的分解暂存区复制 但是、我怀疑我读取的数据可能错误、我不知道原因、因此我正在回顾代码的关键假设和工作原理。

根据文件:

1.) 在掺杂剂 DDMA 内部、“窗口化和多普勒 FFT“一节

* EDMA 源是解压缩的多维数据集暂存缓冲区。 记录的格式为: [numChirps][rangeBinsPerBlock(通过 rangeBinIdx 索引)][rx天 线]

* file:///C:/ti/mmwave_mcuplus_sdk_04_07_00_01/mmwave_mcuplus_sdk_04_07_00_01/ti/datapath/dpu/dopplerprocDDMA/docs/doxygen/html/index.html  

2.) 在 rangeprocDDMA 内、未明确指定“EGE"块“块内的内部压缩尺寸。 压缩的 [rangeBin][rx] 格式还是其他格式? 我最能发现的是:“在 EGE 压缩的情况下、每个块包含每个块的压缩距离区间* RX 天线样本。“ 但没有明确规定什么是内存中的布局。   

* file:///C:/ti/mmwave_mcuplus_sdk_04_07_00_01/mmwave_mcuplus_sdk_04_07_00_01/ti/datapath/dpu/rangeprocDDMA/docs/doxygen/html/dpu_rangehwa_d_d_m_a.html  

3.) 此外,在 BFP 压缩的情况下,数据的内存布局似乎有根本的不同。

我的问题:

i.) 暂存缓冲区内的实际布局是什么?

a.) 布局是否会根据所使用的压缩方法 (EGE 与 BFP) 而更改?

b.) 还是解 压缩的缓冲区始终采用以下形式:[numChirps][rangeBinsPerBlock(通过 rangeBinIdx 索引)][rx天 线]?

感谢您的支持

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、

    解压缩暂存缓冲区的格式不会根据使用的压缩方法而更改。

    下面的屏幕截图描述了您所指的同一文档中解压缩的暂存缓冲区的格式:

    提供的代码段是否 正确、可用于访问解压缩的雷达立方体数据以便仅为所有天线复制给定距离库中的数据?

    调试或验证自定义代码不在 E2E 的范围内。

    此致、

    Samhitha