This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6844EVM:在 mmWave Studio 中通过 DCA1000 进行 ADC 数据采集

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6844EVM, DCA1000EVM, AWRL6844EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1553398/iwrl6844evm-adc-data-acquisition-in-mmwave-studio-with-dca1000

器件型号:IWRL6844EVM
Thread 中讨论的其他器件: AWRL6844EVM

工具/软件:

尊敬的专家:

我正在尝试从 mmWave Studio 4.3.1.0 中的 IWRL6844EVM + DCA1000 组合获取原始 ADC 数据。

为此、我详细执行了 mmWaveStudio 4.3.1 用户指南中所述的所有步骤

1) 使用 C:\ti\mmwave_studio_04_03_01_00\mmWaveStudio\PlatformBinaries\DCA1000FPGA\DCA1000EVM_FPGA_record_V2.9_21JUL2022.bit 中的最新二进制文件更新了 DCA1000 FPGA 二进制文件

2) 按图所示设置开关。  EVM 用户指南中的 2-31 和 2-32:AWRL6844EVM IWRL6844EVM (swru636)

3) 整理连接和 COM 端口

4) 配置以太网连接、使 192.168.33.30 ping 良好

然后、我在 mmWave Studio 中看到了 Connected 状态、如下面的屏幕截图所示、没有任何编号 检测到设备...

我在 SensorConfig 中尝试获取原始数据的所有后续步骤都失败。 您能帮我解决这个问题吗?

提前感谢!

此致、

Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    DCA1000 是否已通电?

    您能在输出窗口中给我发送结果吗?  

    此致、

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zigang:

    它由外部适配器 5V/3A 供电、EVM 由 5V/1.5A 供电。

    图中显示了交换机、我在关闭外部电源并断开以太网的情况下获取、而 LED 亮起的 EVM 仍通过 USB 连接。

    顺便说一下、我仍然不确定应该将设置配置为 2 通道 ADC 还是 4 通道?

    让我在假期后的几个星期内回来与其他信息。  

    谢谢!

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:

    很高兴您提到、该 EVM 不需要电源、它由 USB 端口供电。  

    此致、

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zigang:

    我复制了 EVM 无电源的设置、请查看以下屏幕截图中的输出结果。

    显然,从 14:50:08 开始有红色的错误。 感谢您的帮助!

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    因此、您似乎与 DCA1000 通信正常、因为您正在阅读“FPGA Version:2.9“行。 您能否指定在尝试完成 6844 DCA1000 设置的步骤时遇到的确切错误?

    http://dev.ti.com/tirex/local?id=dca1000_mmwave_studio_xWRL6844&packageId=radar_toolbox

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedrorm:

    我下载并安装了 mmWave Studio 旁边的雷达工具箱、然后按照链接中所述的步骤操作。  

    调整后的脚本 C:\ti\radar_toolbox_3_20_00_04\tools\scripts\mmWaveStudio_lua_examples\xWRL6844\common_setup_device.lua 为我提供了如下所示的 RadarAPI 选项卡、同样没有任何编号 检测到设备。 输出以红色显示错误、仍需要解决。

    然后、我将每线性调频脉冲 LUT 文件 tx_en_tx1Only.txt 和 tx_en.txt 从 Radar Toolbox 复制并替换为 mmWave Studio...  

    然后、我启动了脚本 C:\ti\radar_toolbox_3_20_00_04\tools\scripts\mmWaveStudio_lua_examples\xWRL6844\capture_TX1Only_58G_2GHz.lua

    并提供了外观良好的 ADC 数据。 数据看起来很好、因为它没有出现任何不连续的情况。

    您能解释一下器件设置完成后输出中的红线吗?  

    谢谢!

    此致、

    Tim

    检测到的设备数量缺失...

    输出中有红线

    来自 CAPTURE_TX1Only_58G_2GV.lua 的良好 ADC 数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我认为这是设置错误、您是否安装了多个版本的 MATLAB? 我会忽略它、因为图看起来是正确的、如果错误确实是导致问题的、那么后处理图形根本不会显示、因为它无法确定您的 MATLAB 版本。

    此致、

    Pedrorm