This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:IWR6843ISK 和 DCA1000EVM 的 LVDS 原始数据格式问题

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, IWR6843ISK, IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1563231/dca1000evm-question-on-lvds-raw-data-format-with-iwr6843isk-and-dca1000evm

器件型号:DCA1000EVM
主题中讨论的其他器件: IWR6843ISKIWR6843

工具/软件:

您好:

我将使用 DCA1000EVM 与 IWR6843ISK 电路板来执行 LVDS 原始数据采集测试。

我对 LVDS 数据存储格式有疑问。 我使用的参考文档是“SWRA581B–2017 年 12 月–2018 年 10 月修订:毫米波雷达器件 ADC 原始数据采集“。

在本文档第 9 页的图 10 中。 xWR16xx/IWR6843 实时数据格式使用 DCA1000、不会解释每个 TX 天线单独传输(而不是同时传输全部三个 TX)的情况。

您能解释一下这种情况下 LVDS BIN 文件的结构吗?
具体来说、一次传输一个 TX 时、存储的 LVDS 数据格式的结构是否如所附图中的选项 1 或选项 2 所示?

感谢您的确认。

谢谢您、
[JAEHOON KIM]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    它是第二个。

    此致、

    Pedrorm