This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:手势识别

Guru**** 2578975 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843, AWR1843BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1562769/awr1843boost-gesture-recognition

器件型号:AWR1843BOOST
主题中讨论的其他器件:AWR1843

工具/软件:

您好 TI 专家、

我目前正在使用 AWR1843 EVK、并希望实施手势识别应用。 您能告诉我应该为此下载哪个 SDK 吗?

我注意到、在 SDK 版本 5 中、低功耗板 (XWRL1432) 支持手势识别演示、但我需要 AWR1843 的等效支持。

此外、您能否提供软件的用户手册或文档、特别是涵盖诸如如何刷写固件以及.bin文件所在位置等详细信息?

我还附上了一个屏幕截图、其中显示了 AWR1843 板支持的应用、供您参考。

提前感谢您的指导。


此致、
Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果您对手势识别感兴趣、由于天线的原因、AWR1843BOOST 不是合适的 EVM。

    AWR1843BOOST 天线专为 ADAS 应用而设计、无法很好地用于手势应用。

    您应查看 6843 ISK 或如您提到的  XWRL1432 所示

    谢谢你
    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我理解您的观点、但我很好奇为何在 AWR1843 数据表中提到手势识别应用。

    如您所述、AWR1843 支持 ADAS 应用、但从我所见、它仅包括自动泊车。 我甚至刷写了预构建的二进制文件并测试了 GUI 自动泊车应用、但我得到的输出只是物体的简单距离表示。

    我的问题是、这个最小功能应该如何与完整的自动泊车应用相关联? 这很令人困惑、文档中不清楚。


    此致、
    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    AWR1843 传感器可用于手势识别、但不能用于 AWR1843BOOST EVM 上的天线。 则需要设计新的天线。 此天线已可用于我推荐的器件。

    关于自动泊车、您是对的、这不是完整的申请。 它只是一个可用于构建完整应用程序的构建块。

    1843 的天线版本和演示并不多、这也是正确的、因为此器件的主要应用是角雷达。

    谢谢你
    Cesar