请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR6843AOP工具/软件:
您好、
使用毫米波传感估算器时、计算出的占空比使用以下公式:
(空闲时间+斜坡结束时间)*(NB 线性调频脉冲环路* NB Tx 天线))/帧周期
这表示发送器在线性调频脉冲处于空闲时间时开启、并且似乎使无效 数据表参数。
我的问题: 是空闲时间内的发送器开启 还是 在时导通 - ?
如果答案是后者(发送器在空闲时间内关闭)、为什么在占空比方程中使用空闲时间?
谢谢
-路易