This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432BOOST:生命体征演示不起作用

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432BOOST, IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1559622/iwrl6432boost-vital-signs-demo-not-working

器件型号:IWRL6432BOOST
主题: IWR6843 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我将 为 IWRL6432BOOST 运行生命体征演示。 患者状态、呼吸频率、心率和距离区间始终是未定义的、无论我坐在 EVM 前的状态和时长如何。 我在 3D 图中看到了点云和方框。 此演示是否有任何特定要求可正常工作?

此致、
翁飞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能给我们发送您所看到的可视化工具的屏幕截图吗?

    如果您能够看到点云和方框、则表明您被正确跟踪。 在跟踪时、HR/BR 应从未定义更改为更新

    理想情况下、您应该会在跟踪大约 20 秒后在可视化工具中看到生命体征更新

    您使用的是哪个版本的雷达工具箱?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    我使用的是最新的 SDK (05.05.03.00) 和工具箱 (3.20.00.04)。

    问题正是 HR/BR 在 20 多个月未被定义后没有发生变化。

    这是可视化工具的屏幕截图。

    此致、
    翁飞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    终端偶尔还会抛出以下错误消息:

    |========================== >>
    |回溯(最近一次呼叫最后一次):
    |文件“gui_main.py",“,第、第 60 行、在中
    | sys.exit (app.exec_())
    |文件“pyqtgrap\OpenGL\GLViewWidget.py",“,第、第 193 行、位于 paintGL 中
    |文件“pyqtgrap\OpenGL\GLViewWidget.py",“,第、第 233 行、位于 drawItemTree 中
    |文件“pyqtgrap\OpenGL\GLViewWidget.py",“,第、第 214 行、位于 drawItemTree 中
    |--这里发现了例外--
    |文件“pyqtgrap\OpenGL\GLViewWidget.py",“,第、第 211 行、位于 drawItemTree 中
    |文件“pyqtgrap\OpenGL\items\GLScatterPlotItem.py",“,第、第 142 行、单位为油漆
    | ValueError:无法将输入数组从形状 (29) 广播到形状 (31)
    |========================== <<
    绘制项目时出错 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您提供的所有详细信息。

    Radar Toolbox 版本中的可视化工 具 radar_toolbox_3_20_00_04 在显示生命统计数据时出现问题。 我们将在下一个版本中修复它。 请使用以下可视化工具了解 IWR6843 生命体征

    radar_toolbox_1_30_01_03\tools\visualizers\mm\mm Industrial_Visualizer Wave_Industrial_Visualizer

    此致