This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:请求"生命体征与人员跟踪"示例代码

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP, IWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1557525/iwr6843isk-request-for-vital-signs-with-people-tracking-sample-code

部件号:IWR6843ISK
主题中讨论的其他器件:IWR6843AOPIWRL6432

工具/软件:

您好:
我找到了一个关于“生命体征与人员跟踪“示例项目的线程、
但引用的附件不再可供下载。
请告知我如何获取源代码或相关材料?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    IWR6843AOP 上生命体征的源代码已不再共享。 请使用 IWRL6432 上的生命体征演示、其中包含源代码。 您可以在 Radar Toolbox 中的以下位置找到该演示:

    radar_toolbox_3_10_00_05\source\ti\examples\Industrial_and_toolbox\IWRL6432 Personal_Electronics Vital_Signs Vital_Signs

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 因此、目前只有 6432 型的官方支持才能实现生命体征、对吧?
    还有一个问题:将来 6844 是否也支持生命体征?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、带有源代码的生命体征仅在 6432 上可用。 6844 上的生命体征在 2026 年第 1 季度初步提供

    此致