This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:AWR2944

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1561999/awr2944evm-awr2944

器件型号:AWR2944EVM


工具/软件:

尊敬的 TI 技术顾问:
我已将开箱即用 2944-DSS 和开箱即用 2944-mss 导入 CCS、并且 rebulid 工程没有错误。 如何生成开箱即用 2944.appimage 文件? “毫米波 ImageCreator 用户指南“中的内容可能对我来说太抽象了。 您能否提供具体的分步指导?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    成功编译后、您应该在开箱即用 2944-MSS 的 CCS 工程中找到 appimage

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samhitha:

    CCS 工程中生成的 out_of_box_2944_Debug.appimage 与 Radar Toolbox 提供的演示 out_of_box_2944.appimage 之间有何差异?

    此致、

    好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    CCS 工程中生成的 out_of_box_2944_Debug.appimage 与雷达工具箱提供的演示 out_of_box_2944.appimage 之间的区别是什么?

    两者应该相同。 由于预编译二进制文件是使用 Debug 还是 Release 编译器标志构建、因此我无法确认预编译二进制文件是在 Debug 还是 Release 模式中构建。 除了使用的编译器标志外、不应该有任何区别。

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Samhitha:

     “预构建二进制文件是在调试或发布模式中构建的“是什么剂量? 我以前没有遇到过这两个概念。 我如何区分这两个?

    此致、

    好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在编译应用时、您会提供一些用于优化的编译器标志。 如果要构建应用程序而不进行调试优化、可以使用带-O0 优化级别的调试模式。 而在构建代码大小和速度优化的应用时、您需要选择-Oz 或-OS 优化级别的发布模式。 您可以参考  1.3.7.优化选项—TI Arm Clang 编译器工具用户指南 、了解优化级别的详细说明。

    此致、

    Samhitha