This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP300:TMP300BIDCKR 和 TMP300BIDCKT 之间有何差异

Guru**** 2582025 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1562587/tmp300-what-are-the-differences-between-tmp300bidckr-and-tmp300bidckt

器件型号:TMP300


工具/软件:

大家好、我想询问 P/N: TMP300BIDCKR 和 TMP300BIDCKT 。 您能告诉我它们之间有什么区别吗? 我还注意到、 TMP300BIDCKT 将停产 、TMP300BIDCKR 也将停产。 这在我的设计中被归类为安全组件、我想获得有关该组件近期的一些信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    1.回答您的第一个问题、即  TMP300BIDCK 之间的区别 R  和 TMP300BIDCK T  是  DCKR  表示 DCK 封装类型、它以卷带形式 ( R ) while  DCKT 也是一种 DCK 封装类型、它以旧的卷带包装形式提供 ( T ) 包装。  

    2.据我所知、没有计划淘汰 TMP300BIDCKR。

    此致、

    哈利