This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC0851:LDC0851 — 线圈越多,检测距离越长

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC0851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1562373/ldc0851-ldc0851---more-coils-means-longer-detection-distance

部件号:LDC0851


工具/软件:

Im 希望有人能在这里帮助确认或纠正我的直觉。
在一个计算旋转轮齿数的项目中、我使用 LDC0851。 由于外壳的原因、我需要的检测距离大于 6mm。
我想我可以在滚轮的多个齿下使用多个感应/基准线圈、而不是使用一个感应线圈和一个基准线圈、如下方链接的应用手册中所示:
https://www.ti.com/lit/an/snoa930c/snoa930c.pdf?ts = 1757251231630

我认为、将线圈数量加倍实际上与线圈直径加倍相同、这样我就可以提高检测距离。
从我的测试,这似乎不是真的,但我不知道理论是坏的还是我做了其他的事情。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Logan、

    该范围是线圈尺寸的系数、而不是匝数/电感数。  对于圆形线圈、它通常约为 LDC0851 中线圈直径的 40%。  对于其他 LDC 器件、此感测范围可以更大。  请参阅上面链接的应用手册的第 2.4 节。