This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL1432:QSPI 需要下电上电

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL1432, IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1556073/iwrl1432-qspi-need-power-cycle

器件型号:IWRL1432
主题: IWR1443 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、
客户将校准数据写入 QSPI 闪存后、PCB 需要下电上电才能正常运行。 在没有下电上电的情况下、IWRL1432 仅从 QSPI 闪存读取 0xFF。

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger。

    您对此流程是否有疑问?  您的问题可能来自您的帖子、目前尚不清楚。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、
    为什么需要电源循环? 客户是否可以在不重新加电的情况下读取 QSPI 闪存?

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger。

    我认为您应该能够在不进行下电上电的情况下读取和写入闪存。  我会仔细检查您的 QSPI 闪存器件、以确保该器件上不需要任何器件、但从雷达的角度来看、我预计不需要下电上电、除非您从刷写模式转到功能模式并尝试在功能模式下读取 QSPI 一次。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、
    他们仅在我们的产品板上使用功能模式:

    新的 IWR 固件由主机 MCU 写入 QSPI 闪存、同时使 IWRL1432 保持复位。
    然后会释放 RESET、IWR 从 QSPI 闪存中获取其固件并开始运行。 是有效的。
    无法与主机 MCU 结合几句来解释工厂校准和后续测量的总体过程。
    不过、这与前一块 IWR1443 产品板上的过程相同、而且可以正常工作。

    接下来、使用逻辑分析仪将 QSPI 线路发送。  

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我懂了。  感谢更新 Holger。  您能否首先确认工厂校准信息是否正确写入该地址?  出厂校准信息存储在 CLI 命令中指定的地址中;您读取的地址是否相同?

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、
    客户确认一开始就将出厂校准信息正确写入该地址、因为在下电上电后、一切都运行良好:校准数据存在且正确。 (在下电上电之前,从 QSPI 闪存读取的所有内容均为 0xff)。

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Holger、  

    客户是在 EVM 上还是在定制硬件上运行此驱动程序?  如果可能、您能否让他们在 EVM 上运行该演示并查看行为是什么?

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    他们使用自己的硬件。  EVM 上的问题不可重现、因为 EVM 不支持通过外部主机 MCU 将应用程序固件写入 QSPI 闪存。

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已理解、但他们至少能否验证从 EVM 上的片上 MCU 对 QSPI 闪存的读取/写入是否按预期工作?  如果在这些器件上不起作用、则软件本身可能存在问题、但如果在这些器件上确实有效、则客户使用的 QSPI 闪存可能存在问题或与定制硬件相关的其他问题。

    此致、

    Santosh