This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432AOP:有关 rl_fecssDevPwrOn API 的参数

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1558181/iwrl6432aop-regarding-the-parameters-of-the-rl_fecssdevpwron-api

器件型号:IWRL6432AOP


工具/软件:

我对传递到 rl_fecssDevPwrOn API 的参数有一些疑问、并想阐明所设置值的影响。

该手册按如下所示描述了 c_FecBootCfg:

FEC RFS M3 引导自检禁用标志。 该字段仅适用于启用了安全功能的器件。
值 0:自检启用(默认)
值 1:自检禁用

然而,没有解释什么“自检“的实际意义。

Q1) 您能否解释一下“自检“指的是什么?
q2) 我认为、如果没有具体要求、可以将其保留为默认值。 是这样吗?
问题 3) 请让我知道如何检查自检结果。

【参考】
MMWAVE_L_SDK_05_05_03_00
mmwave_dfp_interface_control_document.pdf
第 2.3.1 节 FECSS 器件上电 API

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请给我一两天时间来澄清这里的文档的含义、并确认预期的用法。  

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Dye

    感谢您的支持、我将等待您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    从现在开始、我将负责处理您的 e2e 主题。 请给我几天时间来找到答案。

    此致、

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    Q1、Q3) 应为启用安全功能的器件启用自检。  您是否知道您的团队是否计划为此设备购买安全功能。  如果是、您应该会收到安全手册文档。  我们将在那里找到更多信息。

    Q2) 对于非安全设备、您可以将其禁用。  

    此致、

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。SDL 是否包含安全手册?
    或者它是分开的、我们是否需要付费才能获得安全手册?
    收到回复后、我会与我的团队分享您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    否、安全手册不在 SDL 中。  仅提供给计划 在此器件上使用安全功能的客户。  。

    此致、

    Zigang