This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT3004:窗口计算

Guru**** 2582745 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1560156/opt3004-window-calculation

器件型号:OPT3004
主题中讨论的其他部件:OPTISIM

工具/软件:

您好、

是否有工具可以计算本文档中提到的窗口?

请告诉我是否有任何其他设计计算工具。

https://www.ti.com/lit/an/sbea002a/sbea002a.pdf

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nishi、  

    我们有一个帮助进行窗口设计的工具:    

    odt-int.itg.ti.com/.../design  

    谢谢您、  

    Joseph Scherphorn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseph-san:

    感谢您的支持。

    我无法访问您附加的链接。 您能否再次发布链接?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta 您好!  

    II 出错了、该工具仍在开发中。   

    您可以使用此工具: SBOC487 计算工具| TI.com 

    显示为 3006、但可以与我们的任何器件配合使用。 使用他的工具、您可以更改孔大小、直到获得所需的半功率角 (FOV)。  

    为清楚起见、您对什么封装感兴趣?

    谢谢您、  

    Joseph Scherphorn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseph-san:

    感谢您的支持。

    我计划使用 OPT3004DNPR。 但是、根据最终客户的要求、我可能会更改为 DTSR。

    此致、

    Nishie