This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944PEVM:AWR2944PEVM 在调试时不通过以太网传输点可数据。

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, AWR2944PEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1562212/awr2944pevm-awr2944pevm-does-not-transmit-pointcould-data-over-ethernet-when-debugging

器件型号:AWR2944PEVM
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:

嗨、

我们在 AWR2944PEVM 雷达板上使用 mmw_ddmenet 演示。 当使用 uniflash 将编译后的 awr2x44P_mmw_demoDDMenet.appimage 刷写到电路板时、一切都按预期运行。 但是、当首先刷写 awr2x44P_ccsdebug.appimage、然后加载 awr2x44P_mmw_demo_mssDDMENET.xer5f、awr2x44P_mmw_demo_dssDDMenet.xe66 和 awr2x44P_demo_dss_cdss_cm4DDMenet.xem4 二进制文件时、我们希望通过以太网传输所有数据、直到我们希望通过以太网传输毫米波数据完成。 雷达成功连接到 TCP 服务器、由输出指示:
Cortex_R5_0:************************************************************
Cortex_R5_0:调试:在 MSS 上启动毫米波演示
Cortex_R5_0:************************************************************
Cortex_R5_0:Debug:启动初始化任务
Cortex_R5_0:BSS 已上电……
Cortex_R5_0:调试:毫米波控制初始化成功
Cortex_R5_0:调试:毫米波控制同步成功
Cortex_R5_0:EnetPhy_bindDriver:1863  
Cortex_R5_0:PHY 0 处于活动状态
Cortex_R5_0:启动 lwIP、本地接口 IP 启用 DHCP
Cortex_R5_0:[LWIPIF_LWIP] NETIF init 成功
Cortex_R5_0:主机 MAC 地址–0:70:ff:76:1d:EC:f2
Cortex_R5_0:Enet IF 向上事件。 本地接口 IP:0.0.0.0
Cortex_R5_0:[LWIPIF_LWIP] Enet 已成功启动
Cortex_R5_0:Enet IF 向上事件。 本地接口 IP:192.168.1.200
Cortex_R5_0:正在等待网络启动...
Cortex_R5_0:调试:CLI 正常运行
Cortex_R5_0:正在等待网络启动...
Cortex_R5_0:Cpsw_handleLinkUp:1626  
Cortex_R5_0:MAC 端口 1:链路接通
Cortex_R5_0:网络链路接通事件
Cortex_R5_0:网络已启动...
Cortex_R5_0:建立与服务器的连接

使用 tcpdump、我还可以看到成功的三次握手、但成功的握手后没有数据传输。 我得到了 mmw_TDMenet 演示、在调试时通过以太网传输点云数据而不进行任何修改、但 DDM 最适合我们的用例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emil:

    您能否确认是否执行了用户指南第 4.5 节中提到的所有步骤? 在此处共享一个片段以供您参考:

    另外、请检查您的硬件设置。  

    此致、

    Shruti