This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843:编译问题

Guru**** 2581045 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1562013/awr1843-compilation-issues

器件型号:AWR1843


工具/软件:

尊敬的专家:

在 CCS 12.8-1 中、可以基于 C6000_8.1.3 版本编译器成功编译相关项目(AWR1843 平台软件)。 但是、将编译器升级到 c6000_8.3.X 系列(如 c6000_8.3.14、c6000_8.3.12 和 c6000_8.3.3)后、同一项目的编译失败。 错误消息完全相同、显示内部错误、如图片的红色框所示。 我们根据提示找到了错误文件的相关代码并进行了检查、但未检测到代码异常。 我们需要帮助来确定编译错误的具体原因。

我们CCS12.8。1中基于C6000 Ω_8.1. 3版本编译器编译相关工程 Ω(AWR1843平台软件 Ω)能够正常编译成功、但是升级编译器到C6000 Ω_8.3.X系列后、如C6000 12和C6000 Ω_8.3.14、C6_8.3.H Ω_8.3.3等、编译同样的工程编译不通过、报错的内容均相同、显示为内部错误、如图片红框中的内容、我们根据提示找到了报错文件的相关代码、检测之后并未发现代码异常、需要帮忙看看具体是什么原因导致的编译报错。Ω

谢谢、

Yong Jin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jin:

    您能否分享您的 SDK 的详细信息以及您在这里测试的示例?

    此致、

    Shruti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shruti、

    、的编译器版本为 C6000 8.3.14、SDK 版本 3.4.0.03 μ s、测试用例属于我们的内部算法代码。

    此致、

    Yong Jin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jin:  

    您能否在结束时尝试以下内容:

    1.尝试使用 gmake 命令(用户指南中给出)构建默认的毫米波演示、并检查编译器是否遇到任何问题。

    2.重新安装 CCS 并尝试相同操作

    3.尝试创建一个新的工作区并进行检查。

    4.查看 SDK 发行说明中支持的编译器版本并在您的末尾使用相同的版本

    如果上述任何一个问题解决了您的问题、请告诉我。

    此致、

    Shruti