This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6844EVM:无法闪存

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6844EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1565351/iwrl6844evm-cannot-flash

器件型号:IWRL6844EVM


工具/软件:

大家好、E2E 专家:

你好。

一个 IWRL6844EVM 不会刷写。

另一个 IWRL6844EVM 可以使用相同的设置和 SDK 刷写。

看起来上一个故障。

请告诉我如何进行故障诊断以及是否可以退回以进行更换。

此致、

公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    EVM 未闪存时的错误代码是什么? 所有开关的 DIP 开关设置是什么? 是否在同一台 PC、相同的软件和相同的电缆上闪烁?  

    您能否提供 EVM 的图像和错误消息的图像?

    谢谢

    Blake