This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA460-Q1:增加 EVM GUI 观察的时间范围

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA460-Q1, ENERGIA, TUSS4470

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1560658/pga460-q1-increase-time-frame-of-observation-of-evm-gui

器件型号:PGA460-Q1
主题中讨论的其他器件: EnergiaTUSS4470

工具/软件:

传感器团队大家好。 我有一位客户尝试使用 PGA460-Q1 EVM GUI。 他们想看看是否可以将图形的时间范围从 2 分钟增加到 3 分钟。 有什么解决方案?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vincent、

    否、设备的最长记录时间为 65.53mS。  下面的帖子中描述了一种可用于延长记录时间的技术、但这不适用于 EVM GUI。  

     PGA460-Q1:20 米距离测量   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    跟进问题:是否有方法将此设备连接到 PuTTY 软件、您能否查看距离的实时结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vincent、

    我认为、如果您使用默认固件会很困难、因为必须计算校验和。  我建议使用以下应用手册中介绍的 Energia 固件。  这允许通过像 Putty 这样的终端流式传输距离数据。   

    应用手册: https://www.ti.com/lit/an/slaa730a/slaa730a.pdf 

    Energia 固件: https://www.ti.com/tool/download/SLAC741 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Eddie、客户尝试将 PGA460-Q1 与 UTR-18225K-TT 15 度 FOV 器件 (https://www.digikey.in/short/24wrd7rv) 配合使用。 为了实现兼容性、需要考虑哪些一般参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vincent、

    这是一个 40kHz 传感器。  在上面引用的代码中、我们已经为 Murata MA40H1S-R(也是 40kHz 传感器)预定义了设置。  默认情况下启用该功能。  我建议从这个配置开始。  根据他们在应用中看到的信号电平、他们可能还需要调整增益电平。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此器件不是 255kHz 传感器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您完全正确。  不知道我是怎么把它混为一谈的。   

    为此、他们应将 BPF_HPF_FREQ 更改为 256.43kHz。  他们还需要更改电路板上 Cflt 和 Cin 的电容值以匹配该频率。  请参阅下面的公式。  数据表的表 8-1 中也提供了该信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在数据表中找不到表格。 8-1(在数据表中)我正在查看的设计参数讨论:PGA460-Q1 汽车类超声波信号处理器和传感器驱动器数据表(修订版 C)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 PGA460-Q1、实际上是表 8-2。  它们必须为 Cinp 和 Cinn 计算和使用正确的电容值。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、只是想确保观察时间不能超过 60ms 左右。 客户期望观察 1 分钟到 2 分钟。 这是可能的吗? 此外、他们还有关于使用 Energia 固件的问题。 我将与客户联系到正在进行的电子邮件链、因为他们不使用此主题回复回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已回复直接电子邮件。  关闭此主题。   

    如果需要更长的监听周期、建议使用 TUSS4470。