This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004-Q1:测量探头电容效应

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC1004, FDC1004EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1565223/fdc1004-q1-measurement-probe-capacitance-effect

器件型号:FDC1004-Q1
主题中讨论的其他器件:FDC1004EVM、FDC1004

工具/软件:

您好、

我尝试测量 pF 范围内的电容式传感器的电容。 我想使用类似万用表的电路板、但如果连接任何长度超过 15cm 的电缆(包括同轴电缆)、则测量值会在我假设的寄生电容条件下饱和。 是否有办法将 FDC1004EVM 用于此目的? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aykut、

    首先、FDC1004 用于测量电容变化、而实际上并不是绝对电容值。   

    是的、由于电缆的寄生效应、输入很可能会饱和。  您可以使用 CAPDAC 功能为电缆电容产生高达 96.875pF 的偏移。  请参阅数据表的第 6.3.2 节。   

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/fdc1004.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、感谢您的回答。 我理解你的意思,但当我开始测量基线,然后触摸我的传感器,你说它不会给我的传感器电容,在这种情况下电容的变化不应该等于我的绝对传感器电容?

    问题在于:如果电缆断开、可以补偿电缆的电容、但偏移量在不同测量中不会产生相同的差异。 例如、当我测量 7.5pF 电容器为 11.5pF 并相应地进行校准时、则 1.5pF 电容器的测量值为 4pF。  

    当我尝试改用 2cm 电缆并使用更长的 USB 电缆来插入器件时、我设法尽量减小了这种差异、但测量值仍然存在差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aykut,

    FDC1004 将显示电容有所增加、但对于绝对电容而言可能不会非常精确。  PCB 的外部寄生效应也会在这方面发挥作用。  测量的电容变化是相对于系统的。  这些电容式感应系统的原理是实现可重复的电容变化、即使电容变化不是确切的绝对值、也可进行测量。

    您可以尝试测量多个不同的值、并查看是否与实际值存在一致的偏移、您可以将其用作校正因数。  不过、我们没有任何测试数据可供分享。