This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC3020:用于帮助解决精度问题的推荐封装材料

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC3020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1565569/hdc3020-recommend-package-material-to-help-solve-accuracy-issue

器件型号:HDC3020


工具/软件:

神父:

客户在 HDC3020 OK 板放入包装进行存储时发现。 然后他们发现、HDC3020 的一些精度变化很大。 客户认为可能有一些化学材料会影响 HDC3020 的精度。  

因此、他们需要 TI 帮助提供封装材料建议、以帮助客户存储电路板。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们建议将湿度传感器板存储在金属化防静电袋内、不含添加剂或颜色。 以下是我的意思示例:

    客户必须避免使用粉色泡沫或粉色袋存放、其中包含会释放气体并降低检测聚合物性能的添加剂。 避免使用防静电聚乙烯和 LDPE(低密度聚乙烯)储存材料、这些材料也会污染和降解感应聚合物。

    此致

    -亚历克斯·汤普森