This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:采用 CAN 通信的 AWR1843

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843, AWR1843BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1565640/awr1843boost-awr1843-using-can-communication

器件型号:AWR1843BOOST
主题中讨论的其他器件:AWR1843

工具/软件:

现在我需要在 AWR1843 上使用 CAN 接口进行通信、但我只找到了一个名为 1642/object_data_over_can 的合适 1642 工程。 因为我看到了、我直接刷写了固件、而无需进行任何代码修改
e2echina.ti.com/.../awr1843boost-awr1843-can
有人提到固件也与 1843 兼容、但在刷写固件后、我使用 MMWAVECANVISUALIZER.exe 对其进行了测试、并收到以下错误消息


我需要修改代码还是需要执行其他操作? 我可以确保固件刷新成功、并且 SOP 设置为“CAN"</s>“