This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:AWR2944EVM

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1563367/awr2944evm-awr2944evm

器件型号:AWR2944EVM
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASHAWR2944

工具/软件:

我们尝试在毫米波演示可视化工具上获得输出、但无法检测到串行端口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试从文件加载配置

    菜单:绘图

    数据端口将在加载配置后连接

    谢谢你
    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能提供配置文件的路径吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_01_03\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_01_03\ti\demo\awr294x\mmw\profiles

    以下是配置文件的路径。 根据您使用的特定演示、有多种选择。

    此致、

    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CLI_CFG 端口未连接解决此问题的任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ritu:

    您是否在任何其他应用中连接了 COM 端口? 我是说您正在使用 Tera Term 或 Putty 等终端仿真器、而您已在其中连接到此 COM 端口。  

    您是否刷写了 SDK 演示的应用映像? 或者、您是在 CCS 中刷写 CCS 调试应用映像并加载演示二进制文件了吗?

    我看到您使用的是 Linux 环境。 您可以在 Windows 中执行测试吗?

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samhitha:

    您是否在任何其他应用中连接了 COM 端口? 我是说您正在使用 Tera Term 或 Putty 等终端仿真器、而您已在其中连接到此 COM 端口。  

    我没有将 COM 端口连接到任何其他应用。

    您是否刷写了 SDK 演示的应用映像? 或者、您是在 CCS 中刷写 CCS 调试应用映像并加载演示二进制文件了吗?

    我们已经使用 Uniflash 刷写了以下映像、但我们未在 CCS 中使用 CCS 调试应用映像和演示二进制文件

    应用映像:

    TI\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_01_04\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_01_04\ti\demo\awr294x\mmw\awr2944_mmw_demoDDm.appimage

    SBL 映像:

    ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_01_04\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_01_04\tools\awr294x\sbl_uart_uniflash.release.tiimage

    我看到您使用的是 Linux 环境。 您可以在 Windows 中执行测试吗?

    我们在这两种环境中都执行了此操作、因此不能在 Windows 环境中同时连接这两个 COM 端口。  

    硬件连接:

    同时刷写

    SOP0:1  SOP1:0  SOP2:1

    此致、

    Ritu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ritu,

    ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_01_04\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_01_04\tools\awr294x\sbl_uart_uniflash.release.tiimage

    您需要刷写 “C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_01_03\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_01_03\tools\awr294x\sbl_qspi.release.tiimage“。 您刷写的闪存不是 SBL。  

    此致、

    Samhitha