This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243 2X-CAS-EVM:将 DDM 转换为 TDM

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1564793/awr2243-2x-cas-evm-convert-ddm-to-tdm

器件型号:AWR2243 –2X-CAS-EVM


工具/软件:

您好团队:

我正在使用 AWR2243 2x-CAS-EVM 我的项目的硬件板。 对于电路板启动、我们使用了 mmwave_2_chip_cascade 中提供了代码 (radar_toolbox_3_20_00_04\source\ti\examples\Automotive_ADAS_and_Parking) 、我们使用进行了验证 MMWAVE_2_CHIP_CASCADE_VISUALIZER MATLAB 脚本 (radar_toolbox_3_20_00_04\tools\visualizer) 文件夹。 工作正常。

但是,我发现了 mmwave_2_chip_cascade 应用领域 DDM 模式 ,我想使用 TDM 模式 。 您能不能告诉我将其转换为 TDM 模式所需的步骤、或者是否有任何其他 TDM 演示代码可供使用 AWR2243 2x-CAS-EVM

注意:

MIIT Prajapati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MIIT  Prajapati

    如果要 实现基于 TDM 的演示、则需要更新整个处理链。 没有适用于双芯片级联 TDM 配置的演示。 我是否知道使用 TDM 而不是 DDM 配置的原因?

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Samhitha、

    感谢您的重播。

    1.原因是我想启用一些仅在中可用的功能 TDM 模式 、如  

        A. 静态干扰消除

       b. cfarFovCfg (距离和多普勒)

    2.我尝试通过下面提供的文本文件中提到的步骤来改变处理链。

       e2e.ti.com/.../Processing-chain-changes.txt

    完成所有更改后、我成功构建了代码、没有任何错误。 我还根据 TDM 模式的 SDK 文档更新了 CLI 文件。 CLI 文件如下所述。

    e2e.ti.com/.../Test_5F00_CLI.cfg

    我将代码刷写到电路板中并使用了上述 CLI、但电路板没有输出。

    请查看我所遵循的步骤。 如果它们不正确、您能指导我采取正确的步骤吗? 此外,如果有任何文件可供使用,请与我分享。

    此致、

    MIIT Prajapati。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MIIT:

    验证自定义更改不在 E2E 的范围内。

    我建议您在 DDM 链中添加要查找的逻辑、而不是从 DDM 移植到 TDM。

    此致、

    Samhitha