This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:CCS v20.2 XDC 运行时错误

Guru**** 2533300 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOPEVM, MMWAVEICBOOST, IWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1558054/iwr6843aopevm-ccs-v20-2-xdc-runtime-error

器件型号:IWR6843AOPEVM
主题中讨论的其他器件: SYSBIOSMMWAVEICBOOSTIWR6843AOP

工具/软件:

TI 团队大家好、
如何修改这些错误。

Cortex_R4_0:{MODULE#43}:第 209 行:错误{id:0x1b0000、args:[0x1f7c8、0xbc05]}

Cortex_R4_0:xdc.runtime.Error.raise:终止执行


此致、
Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    您在什么情况下收到此错误? 它是不是运行不做任何更改的默认程序和不做任何更改的配置?

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Pedrorm、

    我仅测试了 IWR6843AOPEVM 电路板的演示应用、但我没有更改任何配置和源代码。
    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     此处用于您的 6843AoP 的示例工程是什么?  我想您在向器件发送配置后遇到这个错误? 哪种配置?

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    是否将 EVM 与 MMWAVEICBOOST 配合使用来进行调试? IWR6843AOPEVM 的 EVM 中没有内置 XDS110 调试器。 这意味着您仍然可以 从发布角度刷写已编译的.bin 文件、但不能刷写单个.out/.xer4f/.xe674 文件、因此无法从调试角度设置断点、探索存储器等。 如果使用的是 MMWAVEICBOOST、您何时确切收到这个错误? 我想象一下、是在传感器启动期间吗? 发送配置文件后是否会发生这种情况?

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Pedrorm、
    我有 maveicboost。 我确实通过 安装在 mmwaveicboost 上的 iwr6843aopevm(已弃用)进行了调试。
    此致、
    Eric。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    您能拍下物理设置的照片吗? 如果没有发现任何问题、则 MMWAVEICBOOST 可能出现故障。 请仔细查看下面的两个链接

    EVM 开关模式

    使用 CCS 进行调试 20

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Pedrorm、
    我将使用该设置。



    此致、
    Eric。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Pedhrom、

    是否正确?
    我需要修改哪一项?

    此致、

    Eric。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    问题在于您使用的 EVM 已经过时。 我真的很好奇、您是如何获得修订版 C 6843AOPEVM 的? 它使用的是较旧的器件版本、并且我们工具箱中提供的软件产品和 SDK 不支持该版本。 我们当前和最终版本为修订版 G、如下所示

    https://www.ti.com/tool/IWR6843AOPEVM

    您可能能够获取旧版本的 SDK 来与此 EVM 配合使用。 我查看了版本说明、六年前的以下 SDK 是最后一个适用于 ES1.0 的 SDK

    https://www.ti.com/tool/download/MMWAVE-SDK/03.02.01.02

    此致、

    Pedrorm  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Pedhrom、
    如何   下载和安装工业工具箱?
    此致、
    Eric。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是旧的工业工具箱

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?a=VLyFKFf__4.12.1&node=A__AEIJm0rwIeU.2P1OBWwlaA__com.ti.mmwave_industrial_toolbox__VLyFKFf__4.12.1

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Pedrorm、
    我已将设置为闪存模式 并从 C:\Users\eeric\Downloads\radar_toolbox_3_20_00_04\radar_toolbox_3_20_00_04\source\ti\examples\prebuilt_binaries 加载二进制文件 Out_Of_Box_Demo

    在这张照片中、IWR6843AOP 未与 UI 通信。 如何 修改此问题?  


    该 IWR6843AOP 的哪个版本正确 (已弃用)?

    此致、
    Eric。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    您能告诉我您是如何获得这款 EVM 的吗? 我要重申的是、这款 EVM 几乎很古老。 它上没有 RTM 6843AoP、并且是早期样片版本。 这种支持软件必须可在我上一篇文章中的“工业工具箱“链接中找到、这就是我们在拥有整合的雷达工具箱之前所拥有的软件包。

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Pedrorm、
    我将 Evolution 开发板更改为新版本。
    此致、
    Eric。