This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:IWR6843AOPEVM 的正确示例(已弃用)

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP, IWR6843AOPEVM, IWRL6432AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1560254/iwr6843aopevm-correctly-example-for-iwr6843aopevm-deprecated

器件型号:IWR6843AOPEVM
主题中讨论的其他器件:IWR6843AOPIWRL6432AOP

工具/软件:

TI 团队大家好、
我想获取 out_of_box_6843_AOP 更正的工程文件、该文件可与 https://dev.ti.com/gallery/view/mmwave/mmIWR6843AOP Wave_Demo_Visualizer_/ver/1.0.0/配合使用

此致、
Eric。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    不再支持旧的演示版本。 请按照 此处描述的示例过程进行 Out_Of_Box_Demo_User_Guide 操作:http://dev.ti.com/tirex/local?id=PackageID=radar_toolbox 

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Josh、
     我是否可以在不进行任何其他设置的情况下使用所有版本的雷达工具箱?

    此致、
    Eric。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Josh、

    出现了这些错误。 如何修改?
    Cortex_R4_0:Thread Type_Main 中发生异常。

    Cortex_R4_0:主句柄:0x0。

    Cortex_R4_0:主堆栈基址:0x8022638。

    Cortex_R4_0:主栈大小:0x4b0。

    Cortex_R4_0:R0 = 0x00000000 R8 = 0x00000000

    Cortex_R4_0:R1 = 0x00025e4b R9 = 0x0001dc89

    Cortex_R4_0:R2 = 0x08000151 R10 = 0x0000002b

    Cortex_R4_0:R3 = 0x0801eba4 R11 = 0x00000001

    Cortex_R4_0:R4 = 0x08021e30 R12 = 0x0801fe44

    Cortex_R4_0:R5 = 0x08021e18 SP (R13)= 0x08022a68

    Cortex_R4_0:R6 = 0x00000000 LR (R14)= 0x0001dc89

    Cortex_R4_0:R7 = 0x0801ebdc PC (R15)= 0x0001f7c8

    Cortex_R4_0:PSR = 0x400c01df

    Cortex_R4_0:DFSR = 0x00000000 IFSR = 0x00000000

    Cortex_R4_0:DFAR = 0x00000000 IFAR = 0x00000000

    Cortex_R4_0:{MODULE#43}:第 209 行:错误{id:0x1b0000、args:[0x1f7c8、0x1dc89]}

    Cortex_R4_0:xdc.runtime.Error.raise:终止执行



    此致、
    Eric。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、  

    如果您使用的是 SW(二进制文件)/配置和来自同一雷达工具箱版本的可视化工具、则通常无需更改任何内容即可、但我们不支持使用这些论坛上已弃用内容时可能遇到的任何问题。  

    您能告诉我为什么需要旧演示吗?

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Josh、
    我使用了最新版本的毫米波 SDK 和演示 可视 化工具相同版本的工具箱 SDK (3.6) 和可视化工具 (3.6)。 您可以从上一张照片中看到。
    此致、
    Eric。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Eric、

    感谢您的澄清。 您能否准确确认刷写了哪个二进制文件? 您应该下载 Radar Toolbox 并使用该文件 out_of_box_6843_aop.bin 、位于:{radar_toolbox}\source\ti\examples\prebuilt_binaries Out_Of_Box_Demo。  

    此外、 发送屏幕截图中所示的配置设置后、您是否看到错误?

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Josh、
    我已将设置为闪存模式 并从 C:\Users\eeric\Downloads\radar_toolbox_3_20_00_04\radar_toolbox_3_20_00_04\source\ti\examples\prebuilt_binaries 加载二进制文件 Out_Of_Box_Demo

    在这张照片中、IWR6843AOP 未与 UI 通信。 如何 修改此问题?  


    该 IWR6843AOP 的哪个版本正确 (已弃用)?

    此致、
    Eric。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、  

    我为误解道歉。 您似乎有一个旧器件/EVM。 您知道它是哪个版本吗? 您可以发送电路板正面的图片吗?

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Josh、

    我 从 https://www.ti.com/lit/ug/swru546e/swru546e.pdf 获得了数据

    IWR6843AOPEVM(已弃用)

        
    此致、

    Eric。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、  

    谢谢你。 您的 EVM 具有旧版本的 IWRL6432AOP 器件。 有关使用 ES1 器件运行演示的说明、请参阅此主题。

     IWR6843AOPEVM:传感器论坛  

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Josh、
    尚未在此处使用工具箱 4.2。  

    此致、
    Eric