This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004EVM:FDC1004EVM 电容偏移和润滑脂测量问题

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC1004EVM, FDC1004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1564848/fdc1004evm-fdc1004evm-capacitance-offset-and-grease-measurement-question

器件型号:FDC1004EVM
主题中讨论的其他器件: FDC1004

工具/软件:

您好:

我正在使用 FDC1004EVM 采用电介质结构的平行板电容器的电容。 我的设置是:

  • 一个板连接到 CIN4.

  • 连接的另一块板 GND

当我连接板时、通常测量出的电容值 大于 15 pF ,我的设置考虑了两个视差板电容器与电介质,我尝试使用 CAPDAC 偏移电容 用户界面设置、但我不确定正确的过程:

  • 我应该只使用进行调整 CAPDAC 、也可以与一起使用 偏移电容 设置?
  • 仅连接板+接线时、该基线电容是正常的、而是以正确的方式减去该基线来获得净传感器读数
  • 此外、 FDC1004 是否能够使用可靠地测量电容变化 润滑脂作为电介质 、或者设备主要用于液体/高介电常数液体吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dhana、

    我正在研究这些问题、并将在下周初提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhana:

    请参阅下面有关 CAPDAC 的说明。  我建议使用 CAPDAC 来移动传感器电容的范围。  您可以将其视为内部连接到 Cin 引脚的负电容。    

    是的、如果您的电极的电容超过 15pF、那么预计您会看到该值会饱和。   

    最后、请参阅以下有关机油测量的螺纹。   

     FDC1004:使用 FDC1004 进行机油遥感