This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:错误–11 (mmWave Studio xWR6843)

Guru**** 2573545 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1563481/dca1000evm-error--11-mmwave-studio-xwr6843

器件型号:DCA1000EVM


工具/软件:

您好、  
我按照运行 mmWave Studio (2.1.1.0) https://dev.ti.com/tirex/explore/content/radar_toolbox_3_10_00_05/hardware_docs/dca1000_perDevice/dca1000_mmwave_studio_xWR1xxx_xWR6843.html 的说明进行了操作。
加载固件时出现以下错误:[RadarAPI]:错误:ReadRegister Failed with error –11  

即使在完全重新启动后、错误仍然存在。 很遗憾、我无法找到有关错误代码的任何信息。
如有任何信息、我将不胜感激。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mat:  

    请给我们一天时间来回复您的问题。  

    谢谢、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mat、

    请确认您已通阅 DCA1000 常见问题解答 E2E 帖子中提供的资源

    虽然 ReadRegister 失败而设为–11 为奇数、因为它通常为–2。  您还可以拍摄电路板设置的照片吗?

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedrorm:  

    是的、我已经尽力检查了链接的资源。  

    我尝试了各种东西。 出现错误–11 后、我可以再次运行 SPI 连接并每次生成–2。  按照 DCA1000 常见问题解答 E2E 帖子后重新启动所有内容 并重试后、我再次得到–11。

    以下是物理板设置:

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mat、

    请访问 TI 的联系我们网页、联系 TI 客户服务人员以获取更换产品。 如果需要、请随时参阅此 E2E。

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Pedrorm、  

    好的,我会尝试您的建议 — 非常感谢!  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Pedrorm、

    我联系了 TI 客户服务部门并要求更换。

    等待期间、我再次使用旧 EVM 进行了尝试。 我交换了两根 USB 电缆、并使用了另一个电源 (5V 4A)。 现在我总是得到错误–2。 如【常见问题解答】DCA1000EVM 中所述、我按照以下步骤操作:对所有内容执行下电上电、插入以太网、然后插入 USB、再插入电源。 SPI 连接状态保持:已断开。  

    我注意到您列出了不同的电源 桶形插孔连接器 5.5mm× 2.1mm 5.5mm× 2.5mm  (dev.ti.com/.../node  但这与本主题无关、是吗?

    是否有任何关于错误–2 的进一步建议、或者是否应该等待更换?

    此致、  



     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mat:  

    Pedrorm 今天已经不在办公室了。 当他回来时,他将能够回到你身边。  

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、  

    感谢您提供的信息。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mat、

    大多数 2.1mm 和 2.5mm 插孔通常交叉兼容、但我们正式推荐 2.1mm。 不幸的是,你的设置看起来完美,因此我真的不能给出任何额外的指示,除了说尝试不同的计算机和电缆,因为这通常可以缓解设置相关的问题.

    此致、

    Pedrorm