This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWCAS-RF-EVM:成像应用程序

Guru**** 2573555 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1565850/mmwcas-rf-evm-imaging-application

部件号:MMWCAS-RF-EVM


工具/软件:

我们使用的是 mmwcas-RF-EVM 和 mmwcas-DSP-EVM 板。 您是否有成像应用的示例?  如有任何应用说明或程序、请分享。 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    mmwcas 板的目的是能够从级联天线板捕获原始数据。

    我们在 mmWave Studio 版本中提供了两个示例

    C:\ti\mmwave_studio_02_01_01_00\mmWaveStudio\MatlabExamples\4chip_casad_MIMO_example

    C:\ti\mmwave_studio_02_01_01_00\mmWaveStudio\MatlabExamples\4chip_cascade_TxBF_example

    遗憾的是、开发这些示例的团队不再提供支持、因此这些示例“按原样“提供

    谢谢你
    Cesar