This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWCAS-RF-EVM:从 cascade .bin 获取 I/Q 数据

Guru**** 2573555 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1565912/mmwcas-rf-evm-get-i-q-data-from-cascade-bin

部件号:MMWCAS-RF-EVM


工具/软件:

您好、

我刚刚在 TX 波束形成和级联模式下使用 MMWCAS-RF-EVM 和 MMWCAS-DSP-EVM 板进行了一些捕获(1 个主器件和 3 个从器件)、得到了 4 个.bin 文件。

查看有关此主题的其他线程后、每个人都建议在 mmWave Studio 安装文件夹中搜索“单芯片原始数据读取器“ MATLAB 脚本、但此函数仅适用于单芯片捕获、而不是级联捕获(.json 文件解析器因此给出错误)。

我还查看了 dataParser 文件夹、但这适用于 MIMO 类型捕获。

是否有任何脚本可以从级联 TX 波束形成捕获获取 I/Q 数据?  还是从级联 TXBeamForming 捕获获取.mat 文件的任何方法?

此致、

Javier。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    mmWave Studio 提供了唯一可用的脚本

    C:\ti\mmwave_studio_02_01_01_00\mmWaveStudio\MatlabExamples\4chip_cascade_TxBF_example

    多年来、本论坛还提出了一些相关问题

    请使用 google 站点搜索以了解更多信息、如下所示

    站点 e2e.ti.com 级联数据格式

    站点 e2e.ti.com mmwcas 数据格式

    谢谢你
    Cesar