This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:SO# 425584 — 从 DATA_TRAN_PRG 发出的任何灯都没有在烧焦气味后亮起...

Guru**** 2573545 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST, DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1566147/dca1000evm-so-425584---none-of-the-lights-from-data_tran_prg-are-lighting-up-after-a-burning-smell

器件型号:DCA1000EVM
Thread 中讨论的其他器件:AWR1843BOOST

工具/软件:

您好:

您能否告知此主板是否需要退回以进行 RMA?

我们的客户购买了此板以及 AWR1843BOOST、  

根据客户要求:

“我已经检查了 AWR1843Boost、而且工作非常顺利。 我可以在毫米波可视化工具中查看数据。
但是、当我连接 DCA1000evm 时、DATA_TRAN_PRG 的灯均未亮起。
最初,它是照明,但在燃烧的气味后,从 FPGA 的 DATA_TRAN_PRG 的灯没有亮起,而 FPGA 的 5V LED 是
仍呈绿色亮起。
FPGA 板的 SN 为 1925DCA1000EVM0505。

您能就此提供建议吗? 需要 RMA 的主板上的 shart 的燃烧小提示会吗?

谢谢你

谨致问候

Adnan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、DCA1000 板似乎有缺陷

    谢谢你
    Cesar